Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Suchen Sie nach Produkten oder Ressourcen von nVent, oder stellen Sie uns Ihre Fragen
Loading search…

Bedruckte Paneele

Bedruckte Paneele

Bedruckte Paneele – Anpassung

Printed Panels

Digitaldruck ist die jüngste Ergänzung unseres umfangreichen Angebots von kundenspezifischen Anpassungen, was bedeutet, dass Eldon seinen Kunden vollständig fertige Frontpaneele und kundenspezifische Gehäuse in gleichbleibender Qualität und mit absoluter Zuverlässigkeit liefern kann.

WANN UND WIE

Ab dem 24.April 2017 ist die neue Anpassung der bedruckten Paneele für unsere Gehäuse verfügbar.

Das Drucksystem beruht auf Führungsstiften und sorgt somit für eine präzise Positionierung und Ausrichtung des Aufdrucks. Im Gegensatz zur Verwendung von Aufklebern erfolgt der Aufdruck auf Kartons stets an genau derselben Stelle! Zu den üblichen Anwendungen für den Digitaldruck gehören die Beschriftung von Steckern, Schaltern und Anschlüssen, das Hinzufügen spezieller und detaillierter Grafiken wie Firmenlogos, Barcodes und QR-Codes sowie das Ersetzen von Etiketten/Aufklebern an den Türen von Gehäusen. Dadurch lassen sich Arbeitsaufwand und Zeit einsparen, mögliche Fehler vermeiden, die Lebensdauer der Lacke verlängern und die Kosten für die kundenspezifische Anpassung niedrig halten. Verschiedene Quellen belegen, dass eine UV-Lackierung mehr als 100 Jahre hält.

VORTEILE

FlexibilitätBei unserem Digitaldruckverfahren kommt die Halbtontechnik zum Einsatz. Der Farbdruck entsteht durch die Überblendung verschieden dichter Farbtröpfchen, was ideal für Grafiken mit hoher Detaillierung ist. Dazu zählen Farbverläufe, CGI-Effekte oder sich überlappende Farben. Dabei werden alle benötigten Farben eingesetzt, ohne dass dies eine Auswirkung auf den Endpreis hat.
LanglebigkeitHoher Grad an Haftung und Strapazierfähigkeit aller von uns verwendeten digitalen Tinten
VerwendungSowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich, kratzfest. UV-beständige bedruckte Oberflächen
Schnell und kostengünstig Das Digitaldruckverfahren ist schnell eingerichtet und produziert kaum Abfall. Es ist deutlich schneller und wirtschaftlicher als Siebdruck oder die herkömmliche Verwendung von Aufklebern oder Etiketten.

DRUCKVORAUSSETZUNGEN

Was Komplexe Qualitätsgrafiken in CMYK-Vollfarbe
WoraufGeeignet für verschiedene Arten von Texturen und Materialien wie Stahlblech, Aluminium, Glas und Kunststoff
Maximale Objekthöhe Der Druck erfolgt auf einer großen Flachbettfläche mit einer maximalen Objekthöhe von 64 mm
Abmessungen der Oberfläche Bis zu 1.600 x 3.000 mm können bedruckt werden
SchriftgrößeTexte ab 4pt sind lesbar, mindestens 8pt ist ratsam
BarcodeDie Breite eines einzelnen Balkens eines Barcodes darf nicht kleiner als 0,25 mm sein, was für die Standardabmessungen des EAN-13-Barcodes gilt.

SO ERHALTEN SIE EIN ANGEBOT für ein bedrucktes kundenspezifisches Gehäuse

Es gilt dasselbe Verfahren wie bei unseren speziell gefertigten Gehäusen. Folgende Angaben sind erforderlich:

- Zu bedruckendes Produkt. Teil des zu bedruckenden Produkts.

- Ungefähre Abmessungen aller zu bedruckenden Objekte

- Menge (Einheiten)

SO BESTELLEN SIE den Druckservice für ein kundenspezifisches Gehäuse

Es gilt dasselbe Verfahren wie bei unseren speziell gefertigten Gehäusen. Wir benötigen die folgenden Informationen:

- Bilddatei für die zu bedruckenden Objekte: Um hochwertige Druckergebnisse zu erzielen, werden Vector Graphics-Dateien empfohlen (insbesondere .DXF oder .DWG) sowie .JPEG/.PDF/.AI/.CDR/.EPS/.PSD. Wir benötigen detaillierte Anweisungen, um den Aufdruck exakt nach Ihren Wünschen zu erstellen.

- Genaue Angabe der Stelle, an der das Design auf dem Gehäuse angebracht werden soll

PRODUKTE, DIE BEDRUCKT WERDEN KÖNNEN

Standschränke

Tür, abnehmbare Paneele

Wandschränke

Tür, Flanschplatten

Klemmenkästen

Abdeckung

HMI-Konsolen

Türen, Klappen und abnehmbare Paneele

HMI-Steuerungsgehäuse

Frontplatte und Tür

FAQs

Unterschiede zwischen Digitaldruck und Serigraphie

Warum ist Digitaldruck günstiger als Siebdruck?

Digitaldruck ist günstiger, da keine teuren Werkzeuge benötigt werden, und somit ideal für kleinere Druckmengen.

Welche Druckart ist schneller?

Digitaldruck ist wesentlich schneller als der traditionelle Siebdruck. Dank der einfachen Einrichtung und des geringen Abfallaufkommens ist der Digitaldruck sehr viel schneller als Siebdruck. Darüber hinaus lassen sich jederzeit problemlos Änderungen und Aktualisierungen vornehmen.

Wie viele Farben kann ich pro Projekt drucken?

Sämtliche Farben der CMYK-Farbpalette werden ohne Aufpreis angeboten, nur für einen Druck in weißer Farbe gilt ein anderer Preis. Beim Siebdruck muss jede Farbe getrennt aufgetragen werden. Je mehr Farben verwendet werden, desto länger dauert der Druck, und es können nur rund 15 Standardfarben angeboten werden.

Methode

Sind wir auf Digitaldruck spezialisiert? Oder doch auf Siebdruck? Oder sind beide Druckverfahren möglich?

Wir verwenden ausschließlich Digitaldruck. Wir verfügen zwar über die technischen Voraussetzungen für den Siebdruck, doch für diesen Service bieten wir nur Digitaldruck, da die Bearbeitungsdauer sehr kurz ist und hochwertige und langlebige Ergebnisse erzielt werden.

Welche Unterschiede weist die verwendete Technologie zum Siebdruck auf?

Der Digitaldruck ermöglicht Druckergebnisse mit einer leicht erhobenen und strukturierten Oberfläche, insbesondere im Vergleich zum Siebdruck, da dort die selbstnivellierende Tinte zu einem glatten Aufdruck führt, der nicht von der übrigen Oberfläche zu unterscheiden ist. Der Digitaldruck erfolgt mithilfe von UV-Tintenstrahldruckköpfen linear, wobei die Tinte sofort nach dem Auftragen trocknet. Das bedeutet, dass sich die Tinte selbst nivellieren (fließen) kann, so dass eine leichte lineare Struktur entsteht, die in großen Bereichen einer einzelnen Farbe sichtbar wird.

Bilder/Text

Welche Einschränkungen gelten für das Design?

Mit dem Digitaldruck lassen sich verschiedene Ausführungen viel einfacher erstellen. Detaillierte Designs, wie Barcodes, QR-Codes und Nummern, lassen sich problemlos erstellen.

Welche Dateiformate werden unterstützt?

Es werden sämtliche Dateiformate unterstützt. Wir bevorzugen allerdings DXF, um die beste Druckqualität zu erzielen. Solid Works ist auch gut geeignet.

Gibt es eine Mindestauflösung (in Pixel)?

Die Mindestauflösung beträgt 150x150; sie kann je nach Komplexität und Größe des Druckbildes variieren.

Gibt es eine maximale Dateigröße?

Für die Dateigröße gibt es keine Obergrenze.

Wie lässt sich die genaue Druckposition auf der Oberfläche festlegen? Ist eine Datei mit der genauen Druckposition erforderlich?

Wir benötigen detaillierte Anweisungen, um den Aufdruck exakt nach Ihren Wünschen zu erstellen.

Gedruckte Paneele – Anpassung

Gibt es Einschränkungen beim Druck?

Nein, wir können jedes Bild drucken.

Gibt es Beschränkungen zum Material, das bedruckt werden soll?

Wir können fast jede Oberfläche bedrucken, einschließlich Glas, Stahl, Aluminium und Stahlblech.

Muss die Platte eine Mindestmaterialstärke aufweisen? Gibt es auch eine maximale Materialstärke?

Ja, die Materialstärke sollte zwischen 0 und 64 mm liegen. Wir können auch auf einer Materialstärke von 100 mm drucken, indem wir unsere Backup-Geräte verwenden, doch all unsere Produkte (Türen, Wände und Tafeln) sind weniger als 64 mm dick.

Ist der Druck auf sämtlichen Plattengrößen möglich? Gibt es Mindestgrößen und maximale Größen?

Wir können jede Platte mit Abmessungen unter 1.600x3.000 mm bearbeiten.

Muss unser Produkt vor der Lieferung behandelt oder oberflächenbehandelt werden?

Nein. Die Oberfläche sollte sauber und fettfrei sein. Es ist jedoch keine spezielle Behandlung erforderlich.

Ist auch der Druck auf geformten Oberflächen möglich (z. B. gebogen, flach)?

Der Druck kann auf flachen Oberflächen erfolgen, wobei Höhenabweichungen bis zu 5 mm zulässig sind. Die besten Druckergebnisse werden auf flachen Oberflächen erreicht, die Druckqualität sinkt bei unebenen Oberflächen.

Stellen wir technische Unterlagen zur Verfügung (UV-Beständigkeit, Auswahlkriterien für die beste Druckqualität unter bestimmten Bedingungen, Vergleiche zwischen verschiedenen Techniken)?

Ja, auf Anfrage gerne.

Können bedruckte Tafeln im Innen- und Außenbereich installiert werden? Ist die Farbe UV-beständig?

Ja.

Warum ist weiße Farbe teurer als andere Farben?

Wenn weiße Farbe verwendet werden soll, müssen die Geräte zunächst zwei Stunden lang gereinigt werden. Wenn Sie mehrere Aufträge haben, für die ein Druck in weißer Farbe erforderlich ist, und wenn wir diese Aufträge gemeinsam durchführen können, bezahlen Sie nur einmal den Aufpreis für den Druck in weißer Farbe. Dieser Reinigungsprozess ist jedes Mal erforderlich, wenn wir mit weißer Tinte drucken, da die weiße Tintenpatrone nur beim Drucken mit weißer Tinte in das Gerät eingesetzt werden sollte. Dieser Vorgang wird auf dem Markt nicht sehr häufig verlangt.