Skip to main content
Veuillez sélectionner vos préférences en matière de pays et de langue
La modification de votre position peut avoir un impact sur la disponibilité des produits. Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions du monde.
Pays actuellement sélectionné : Mauritius / Maurice | Français
Explorez les produits nVent, accédez à des ressources ou posez toutes vos questions
Loading search…

L'histoire de nVent ERICO Cadweld

L'histoire de nVent ERICO Cadweld

Notre histoire commence en 1903. Cette année-là où encore très peu de foyers et d'entreprises ont l'électricité, l'Electric Railway Improvement Company (ERICO) voit le jour. En 1939, l'entreprise fait breveter sa technique de soudage exothermique Cadweld, invention qui permet aux compagnies ferroviaires de réparer les voies ferrées sans équipement de soudage de grande taille. Plus de 100 millions de connexions nVent ERICO Cadweld sont maintenant installées dans un large éventail d'applications à travers le globe.

Invention


  • 1903

    La société Electric Railway Improvement Company (ERICO) a été créée pour fabriquer des soudures d'alimentation, des soudures de signal et l'équipement de soudage connexe.

  • 1938

    Le Dr Charles A. Cadwell de l'Electric Railway Improvement Company a inventé le processus Cadweld, un processus exothermique à base de cuivre, qui permet de souder les conducteurs en cuivre sur les rails en acier.

Application


  • 1949

    Le processus Cadweld est mis en place pour les applications de protection cathodique, il est spécialement formulé pour fournir un effet thermique minimal sur l'acier, ce qui est particulièrement important sur les tuyaux à parois minces et à haute contrainte.

  • 1951

    Le processus Cadweld est adapté pour une utilisation dans des raccordements de mise à la terre, en faisant bénéficier les installations commerciales des gains de temps des applications ferroviaires pour les simplifier.

  • 1959

    Développement du système nVent ERICO Cadweld One Shot, un moule à usage unique pour connecter un conducteur de cuivre à un conducteur, et un conducteur à un piquet de terre.

  • 1988

    Le système nVent ERICO Cadweld Exolon est mis en place pour les connexions de soudage à faible émission pour les applications intérieures sensibles avec allumage électronique et filtres en céramique.

Progression


  • 2003

    nVent ERICO Cadweld Plus est présenté comme le premier système de soudage exothermique avec un matériau de soudage autonome à allumage électronique

  • 2014

    nVent ERICO Cadweld est le premier type de connexion conforme aux exigences de la norme IEEE 837-2014 pour la mise à la terre de sous-stations, soit le test de qualification de connexion de mise à la terre le plus rigoureux

PH2223g.jpg
PH2228g.jpg

Innovation


  • 2020

    Les produits nVent ERICO Cadweld Plus nouvelle génération, y compris l'unité de commande de soudure exothermique nVent ERICO Cadweld Plus Impulse, améliorent la sécurité du système et facilitent l'utilisation.

Erico Cadweld

En savoir plus sur notre blog

Tenez-vous informé des derniers livres blancs, développements et conseils de nos experts en consultant notre blog

CONSULTER LE BLOG NVENT ERICO

Dernières nouveautés nVent ERICO Cadweld

Découvrez les fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps, de l'argent et de garder votre chantier en sécurité.

CONSULTER NOTRE PAGE PRODUITS PHARES